This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU2、CM 固件更新、使用 CPU1

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108179/tms320f28388d-cpu2-cm-firmware-update-using-cpu1

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

上次我询问固件是否更新了所有内核。 并且 CPU1的固件更新已完成。

下一步是 CPU1内核为 CPU2和 CM 执行固件更新。  

我还读取了这个线程

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921166/tms320f28388d-firmware-update/3403335?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CPU2%2525252525252520firmware#3403335

然后、我希望 CPU2 (闪存 API、闪存文件)、CM (闪存 API、闪存文件)通过 CPU1进行流处理。  

我打算引用 IPC_ex1_basic_c28x1。 这是正确的方式吗?? 或者、您能否推荐一个示例或线程来参考??

2.我在 CPU1中使用闪存 API (Fapi 函数)。   我不知道通过 CPU1流式传输的闪存 API 是什么意思。 您意味着 CPU2、CM 内核从 CPU1获取闪存 API 头文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看 一下 https://www.ti.com/lit/sprabv4吗 ?

    如果您需要进一步的帮助、我们的内核专家可以为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的。 我还查看了链接。

    您可以致电内核专家吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将把这个帖子分配给我们的 SCI 内核专家。

    请期待她在一天或两天内回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否了解了 C2000Ware 中的 F2838x SCI 闪存内核示例? 它们位于 C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\flash_kernel 和 C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\flash_kernel。  

    [~ userid="511201" URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1108179/tms320f28388d-cpu2-cm-firmware-update-using-using-CPU1]'、我不知道通过 CPU1流式传输的闪存 API 是什么意思。 您是指 CPU2、CM 内核从 CPU1获取闪存 API 头文件吗?

    闪存 API 将是 CPU1写入的 CPU2和 CM 闪存内核映像的一部分。  

    谢谢

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我还想查看 F2838x SCI 闪存内核示例。 我想我应该使用这个示例。

    感谢您的告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您对示例有疑问、请随时返回此处。