主题中讨论的其他器件:SysConfig、 TMDSCNCD280049C、 TMDSHSECDOCK
尊敬的 Sirs
我将 F280045_56RSH 用于嵌入式传感器应用。 SPIA 配置为主器件。 由于布线限制、我已将两个 SPIA_STE 引脚 GPIO5 (引脚55)和 GPIO11 (引脚28)用于其他信号。 我从 TMS320F28004x 技术参考中了解到、可以这样做、因为任何 GPIO 都可以用于 SPI 主器件芯片选择。 在这种情况下、我选择了 GPIO33 (引脚29) SPIA 的芯片。 在.syscfg GUI 中、我已将 SPIA_STE 选项设置为任意。 这会导致冲突。 请参见下图。
F280045_56RSH 信号分配原理图。 此 PCB 已经制作完成。 此外、由于错误、我无法保存配置、包括器件选择、并且未生成 board.c、board.h 和 pinmux.csv 文件。 此 PCB 只是一个原型、但我不希望进行任何剪切和粘贴。 您有解决方案吗? 感谢你能抽出时间。
SPI 配置。
GPIO 配置。