主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
大家好:
我有一个非常简单的问题、即如何使 motorware 中的实验例程在闪存中运行(不连接 CCS 或被称为独立模式?) 并驱动电机旋转?
我知道编译时可以选择 RAM 模式或闪存模式、 我选择闪存模式来编译程序并将其刻录到芯片中、但在我切断电源并重新打开电源后电机没有旋转。
已为闪存启动配置了启动模式。
当 lab02b 在 RAM 模式下运行时,当我将这两个标志设置为1 (“gMotorVars.Flag_enableSys”和“gMotorVars.Flag_Run_Identify”)时,电机可以正常旋转,芯片也可以正常运行识别参数的程序。
但我无法在独立模式下设置这两个标志。 这是电机无法旋转的原因吗?
如果是、我应该对程序进行哪些更改以使 lab02b 脱机运行?
此致、
肯格