请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好、香榭丽舍
如"TIDUE53F" 第3.2.3.2章所述:
关于 "TINV_IDREF_pu 为 PFC 运行模式定义了一个负号、为逆变器运行模式定义了一个正号"、 为" PFC 模式的一个负号"和"逆变器模式的一个正号"
两者都是根据软件要求定义的、还是 可以反比定义? 请帮帮我。
谢谢!
此致、
Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
如"TIDUE53F" 第3.2.3.2章所述:
关于 "TINV_IDREF_pu 为 PFC 运行模式定义了一个负号、为逆变器运行模式定义了一个正号"、 为" PFC 模式的一个负号"和"逆变器模式的一个正号"
两者都是根据软件要求定义的、还是 可以反比定义? 请帮帮我。
谢谢!
此致、
Linda
您好 Linda、
我将尝试在下面总结与 TINV_IDREF_pu 相关的最重要一点。
该值可以为正、也可以为负:
在使用连接到直流总线的电阻器运行交流/直流时、运行具有负电流的环路是合理的。 电阻器无法将功率推向电网。
在直流电源连接到直流总线的情况下运行交流/直流电源时、如果直流电源是双向电源、则电流可以为正或负。
谢谢、致以诚挚的问候
Riccardo