主题中讨论的其他器件:TIDA-00951、 C2000WARE、 TIDA-010054
我们将绘制 PC 的基本图。 使用接口 CAN 与主控制器模块或 EMS 通信。
直流/直流转换器的条件:高电压:400V、低电压:48V。 电池组电压:36~53.4V。
TIDA-00951似乎没有源代码。
如果它仍然存在、您能否为我们提供源代码或固件? 或者 TIDA-00951的示例代码在哪里?
我们需要 TIDA-00951等设计的功能和电压。
您能否为 ESS 提供双向直流/直流解决方案建议解决方案?
如果 TIDM-02002可以替代 TIDA-00951、我们需要硬件和软件方面的可行解决方案。
如何修改二次电压值在硬件设计和软件中连接电池组和电池模块?