This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC 控制器说明

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130865/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac-controller-explanation

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

在 TIDM-HV-1PH-DCAC 上运行的控制器会被煮沸为:

voltage_error= invVoRefInst - invVoInst;
gv_out= DCL_runDF22_C1(&gv_pr1, voltage_error)
+ DCL_runDF22_C1(&gv_r3, voltage_error)
+ DCL_runDF22_C1(&gv_r5, voltage_error)
+ DCL_runDF22_C1(&gv_r7, voltage_error);

gv_lead_lag_out= DCL_runDF22_C1(&gv_lead_lag, gv_out);
invIiRefInst=(gv_lead_lag_out);

gi_out= DCL_runDF22_C1(&gi, (invIiRefInst - invIiInst));

invDutyPU= (gi_out+invVoInst)/invVbusInst;

我有几个问题:

1.有人能解释为什么gv_lead_lag_out 电压控制器的输出(在本例中)被视为《设计指南》第12页所述的"电流基准"? 我假设我在某个地方缺少一个简单的数学理由。

2.有人能解释最后的计算 invDutyPU方法吗? 它看起来可能是 gi_out / invVbusInst + DFF(invVoInst/invVbusInst)、但我不确定。

3.使用经修改的单极调制方案是否会对上述计算产生任何影响?

最后,根据这一帖子:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998672/tidm-hv-1ph-dcac-issue-with-tidm-hv-1ph-dcac_voltage-source-inverter-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDM-HV-1PH-DCAC#

该参考设计仅使用电阻负载进行了测试。 是否有人可以确认此控制器适用于非线性负载?

感谢您的支持!

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双环路控制系统、情况始终如此。 这里的外部环路是电压。 该环路尝试调节输出电压、并相应地命令所需的电流来实现该目的。 这就是电压环路输出是内部电流环路的基准电流或命令电流的原因

    这是逆变器输出电压和直流总线电压前馈计算。 请参阅文档

    PWM 调制可能不同。 只要控制方案没有改变、就不会产生任何影响。

     此设计已在具有非线性负载的 UPS 模式(电压源输出)下进行了测试。

    Shamim