This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:写入长度为0x2的第1页上0x5f800处的存储器块时遇到问题:(错误-1156 @ 0x5f800)

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062795/tms320f280025c-trouble-writing-memory-block-at-0x5f800-on-page-1-of-length-0x2-error--1156-0x0x5f800

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

您好、先生、

我们购买了您的具有 C2000 F28002x MCU 的 TI lanchPad 套件,电路板部件号:LAUNCHXL-F280025C。

我们使用此板作为测试机来测试 PMBus 通信,它始终运行良好。

但是当我们要更新程序时,它现在无法将新程序下载到芯片中。

及其错误列表如下所示:

写入长度为0x2的第1页上0x5f800处的内存块时遇到问题: (错误-1156 @ 0x5f800)。 设备可能在低功耗模式下运行。

请告诉我们如何解决此问题。

谢谢!

Serena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serena。

    地址0x5F800用于闪存控制寄存器、它不是一个存储器块、您对该地址写入什么内容?

    您能否检查已编译代码的存储器映射以确保其写入正确的存储器地址?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nirav,

    我们不会对地图进行任何更改。 但我们发现了这个问题、因为芯片发热很高。 也许芯片坏了,我们换了一个新芯片,它正在工作,问题得到了解决。 谢谢!

    关于内存块,您能给我更多的学习材料吗? 如果将来有需要,我不知道如何更改它以满足我们的需求。

    谢谢你  

    Serena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serena、

    您可以在 Datamanual 中找到 Memory Map 部分、也可以参阅技术参考手册以了解更多详细信息。

    此外、我们还有 C2000 Academy、它提供了有关入门的基本信息- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOpze8ebskysmgASY3VKSA__jEBbtmC__LATEST

    如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致、

    Nirav