This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:与上面提到的器件型号相同。

Guru**** 2797785 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063374/tms320f28027-same-as-part-number-mentioned-above

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

使用德州仪器 XDS 100v2 USB 调试探针连接在 Instaspin GUI 中配置 TMS320F28027时、目标未正确初始化并出现以下错误:

正在重新启动程序模型...
初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

我不知道如何解决此问题。

请帮助使用 TI 通用 GUI 配置此 Launchpad。

此致

Sahil Nagpal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 CCS 成功连接到器件? 是否只有具有此问题的 GUI?

    惠特尼