This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:无法访问器件寄存器

Guru**** 2503865 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135282/tmdscncd28379d-unable-to-access-device-register

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我有一 个新的 TMDSCNCD28379D 控制卡 R1.3。 我是第一次使用 TI 工具集和控制板。 我 已经按照快速入门指南中的说明创建了工作区。 但是、当我单击"调试"按钮时、会给出错误、如所示  

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.8.0.00235)  

您能不能帮助我解决 首次使用电路板时出现的错误。  

如果需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我建议您使用浏览 C2000 Academy。 它具有用于开始使用 C2000器件的分步说明

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AQKAH9SxFK-9U2eSTHR5-Q__jEBbtmC__LATEST

    您是否将两根用电缆(一根在基板中、另一根在 controlCARD 上)连接到了正确的?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    感谢您的建议、我只将一根 USB 电缆直接连接到控制卡。 连接这两个设备可以解决该问题。 现在、我能够连接到器件并进入调试会话。

    感谢您的支持!