This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:JTAG 原理图审阅

Guru**** 2187785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016059/tms320f28067-jtag-schematic-review

器件型号:TMS320F28067

您好!

我的客户有500个 F28067和6个因未知原因被锁定。

您能否帮助检查 JTAG 是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我认为从原理图的角度来看、JTAG 看起来还可以;我还会确保布线长度不超过几英寸。

    在闪存密码编程错误方面、我将查看编程期间的电源轨和 XRSn 状态、以查看这些电源轨和状态是否会导致编程期间的中断。

    最棒的

    Matthew