This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-EP:上电序列。

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038174/sm320f28335-ep-power-up-sequence

器件型号:SM320F28335-EP

你好

我对数据表中的注释有疑问(SM320F28335-EP - SPRS581D–2009年6月–2012年5月修订–第112页)。  

"除了 tw (RSL1)要求外、XRS 必须在 VDD 达到1.5V 后至少1ms 处于低电平。"

此备注的背后是什么? 出于安全原因? 当不尊重1ms 时会发生什么情况?

提前感谢您的回答和致以最诚挚的问候

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    尽管 XRSn 是异步信号、但它仍然需要有限的时间通过器件传播、以便在释放之前正确复位器件中的所有逻辑。 1.5V 电压很重要、因为这正是我们能够可靠地保证内部逻辑正常工作并传递该信号的点。

    请记住、该器件的 Vmin 为1.71V、因此无论上述注释如何、在满足该条件之前不应释放 XRSn、 但是、以上是为了确保在斜坡速率达到1.5V 到1.71V/XRSn 版本之间的1ms 时间时、我们会根据前面提到的传播时间提供指导。

    如果不遵循这一点、则存在以下风险:当器件开始执行引导代码时、并非所有逻辑都处于其复位状态、这反过来可能导致系统出现意外行为。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matthew 的回答。