This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:中断和 ADC 问题

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031177/tms320f28027-interrupts-and-adc-question

器件型号:TMS320F28027

您好的支持团队、

我有以下问题:

如果 ADC 在前一个中断服务程序仍在执行时收到 SOC 触发信号、那么 ADC 是否仍会执行转换并生成 EOC 脉冲?

前 一个 ISR 仍在执行、这意味着在接收到 SOC 时 ADCINTFLGCLR 位不会被清零。

如果是、这是否意味着中断服务例程的运行和 ADC 转换在这种情况下并行发生在处理器中?

谢谢、

Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnab、

    [引用 userid="496853" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031177/tms320f28027-interrupts-and-adc-question "]如果 ADC 在前一个中断服务例程仍在执行时收到 SOC 触发信号,则 ADC 是否仍会执行转换并生成 EOC 脉冲?

    在执行 ISR 时、ADC 仍可以转换与 SOC 触发器相对应的信号。  如果 ADC 配置为连续模式、即使 FLAG 位被置位、只要一个选定的 EOC 事件发生、就会产生更多的中断脉冲。 如果在非连续模式中、在  通过 ADCINTFLGCLR 寄存器将 FLAG 位清零之前不会再产生中断脉冲。  如果在 ADCINTFLG 标志被置位时生成 EOC 事件、ADCINTOVF 标志将被置位。 ADCINTFLG 和 ADCINTOVF 标志必须 在非连续模式中正常中断操作恢复前清零。

    请参阅此主题 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632238/ccs-tms320f28377d-adc-interrupt-execution 

    [引用 userid="496853" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031177/tms320f28027-interrupts-and-adc-question 如果是、这是否意味着中断服务例程的操作和 ADC 转换在这种情况下在处理器中并行发生?

    是的、没错。

    此致、

    Marlyn