This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:无法刷写控制器

Guru**** 542470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981246/tmdsdock28035-not-able-to-flash-the-controller

器件型号:TMDSDOCK28035

大家好、

我想就我们客户的 TMDSOCK28035情况获得您的帮助、因为他们只是第一次使用。
他们开始在 TMDSDOCK28035上工作。 他们能够进行调试和检查编程。 但无法将其刷写。

更多详细信息如下:
1)它们还能够使用仿真器(JTAG)来刷写 RAM 和 ROM。 并且能够成功地完成他们想要的所有事情。
2)但在本实验套件(TMDSDOCK28035)中,也给出了串行线路连接- SCI (Tx 和 Rx)。
他们希望刷写电路板并使用串行线路连接- SCI (Tx 和 Rx)引导电路板。
但无法做到这一点。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    很高兴知道他们可以使用 RAM 对系统进行编程。 如果您希望对闪存进行编程、这将对链接器命令文件进行一些代码更改。 E2E 和技术讲座 https://training.ti.com/c2000-f2803x-microcontroller-workshop 上应该有很多关于这一点的好参考

    下面是一篇文章、将帮助您了解 SCI 引导加载程序。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/534252?CAN-bootloader-in-F28035 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您对此主题的支持。

    在与客户分享这些信息后、我得到了以下回复:

    他们已经检查了给定的解决方案和链接。 优点是它们能够成功使用 SCI 接口。(使用了 TI 的 sci_echoback 示例、并且能够接收我们发送的字符)。

    但他们想知道如何使用 SCI 来刷写控制器?
    它们是使用 JTAG 的闪存控制器(在连接器文件中进行了更改)。 但无法使用串行线路连接- SCI (在实验套件 TMDSDOCK28035中)进行闪存。

    请就此提出建议。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供的其他信息:

    他们按如下方式配置了器件:
    TRST = 1
    EMU 密钥(从0x0D00读取)= 0x55AA
    EMU 模式(从0x0D01读取)= 0x0000
    这会将器件设置为所选的并行 I/O 引导模式。

    在他们对这种模式(选择并行 I/O 引导模式)的理解中、设备将被刷写或仅通过并行 I/O 引导
    但他们的观察结果是器件正在使用 JTAG 进行刷写。

    他们对这种情况感到困惑。 请从这里出发。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    引导模式配置比仅提供输入更重要。 您必须在启动期间将引脚拉高或拉低以选择不同的配置。 有关更多详细信息,请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28035 ,但我已包括下表。

    有关 SCI 引导闪存编程的更多具体指导、请参阅此处的应用手册 :https://www.ti.com/lit/sprabv4 

    此致、
    Cody