主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 C2000WARE
大家好、我们使用的是具有 TMS320F2812芯片的定制板。 刷写的固件可以正常工作多年、并且生产中的刷写过程多年来都是相同的、运行良好。
我们将使用 SDFlash 实用程序1.63.00。 这是一个旧工具、但它在与 SCI 引脚和 PC 之间连接的空调制解调器电缆上运行良好。
问题是我们希望使用笔记本电脑升级现场固件。 由于当今笔记本电脑上的串行连接器非常少见、因此我们希望使用 USB 转串行适配器。
我尝试使用1.63.00 SDFlash、但它无法与 USB 转串行适配器配合使用、尽管仅使用空调制解调器电缆时、它可以正常工作、如前所述。
我尝试了 Codeskin 的 C2Prog、看了 Uniflash 但没有成功。
我下载 了 C2000Ware、似乎应该使用该工具。
如果是、执行与 SDFlash 相同但使用 USB 适配器的最简单方法是什么?
如果没有、可以使用什么以及如何使用?
执行更新的人员不是软件工程师、因此需要像使用 SDFlash 实用程序一样对用户友好。