This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMDSCNCD28069ISO 无法通过 JTAG 进行连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968057/tms320f28069-tmdscncd28069iso-cannot-connect-through-jtag

器件型号:TMS320F28069

您好!

我遇到的问题与相关主题中的问题完全相同。

我发现当我通过对接 JP2为电路板供电时会出现问题。  

如果我通过 J200端口为 controlCARD 供电、问题就会消失、并且可以连接 JTAG。

在这两种情况下、我都连接 controlCARD 上的 J1以进行 JTAG 连接。

在这两种情况下、LD1和 LD4都打开。

为什么我无法通过对接 JP2为电路板供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    正如您提到的、如果您可以将链接发布到另一个线程、我也想看看这一点、这是奇怪的。

    LD4表示 ISO JTAG 已通电(通过控制卡 J1上的微型连接器提供5V 至3.3V 电压)。   

    LD1表示电路板正在获得5V 电压为 MCU 本身供电。  无论在哪种情况下、它都是开启的、这意味着 MCU 已通电、我们应该能够以任何方式进行连接。

    我认为 J200连接允许5V 通过二极管 D200为电路板供电、通常情况下、该输入用于检测 USB 通信与功率之间的关系。  我不确定这是为了给电路板供电、购买我可以了解这是如何工作的。

    从坞站上 J2的电源而言、 您能否确认坞站上的 LD1也亮起?  如果您翻转 SW1、则情况会发生变化。  您还可以尝试使用5V 直流桶形电压与 USB 进行比较、以查看这是否有任何变化。

    此外、为了进行调试、我们可以确保在上述过程中未连接 J200、我希望确保在尝试为电路板供电时、2个5V USB 之间不会出现竞争问题。

    此外、请确保坞站上的 J8未短接。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    很抱歉、我以为您可以看到相关帖子。 以下链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    感谢您的链接。 在这种情况下、如果电源来自扩展坞上的 USB 连接器(不是5V 桶形电源)、则将有2个 XDS100仿真器连接到 PC。  基板上有一个、控制卡本身上有一个(J1 USB)。  在这种情况下、客户需要确保从 CCS 访问正确的仿真器、因为我认为 ISO 卡上的控制卡 XDS100默认会被阻止。

    我认为验证这一点的最简单方法是 使用5V 桶形连接器为坞站供电、如果可能的话、与 USB 相比。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    谢谢。

    我已确认您的评论是正确的。

    我有另一个问题、我是否可以在 CCS 中配置以让 CCS 知道哪个仿真器是正确的仿真器? 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您可以运行位于 C:\ti\ccs_base\con\uscif\的 XDS100serial.exe 来确定每个仿真器的序列号。  我认为在 CCS 内部、您应该能够将其与正确的 XDS100相匹配、以确保使用正确的 XDS100进行连接。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我双击 XDS100serial.exe、命令窗口弹出并很快关闭。 我看不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我本应该更清楚地说明我的方向。  您需要在 Windows 中打开命令窗口(DOS)并从该目录执行此操作、以便您可以看到可执行文件的输出。

    最棒的

    Matthew