This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:CPU 电源电压要求

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985210/sm320f28335-ht-cpu-supply-voltage-requirements

器件型号:SM320F28335-HT

您好!

请有人向我说明 VDD 电源需要使用什么电压?   SM320F28335-HT 数据表要求1.9V、但 TMS320F2833F 数据表要求1.9V @ 150MHz 和1.8V @ 100MHz。  我想验证-HT 数据表中的1.9V 规格不是另一个数据表中的复制粘贴错误。  此外、如果以25MHz 频率运行器件、1.9V 规格是否仍然有效?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    感谢您联系 E2E。  

    由于这是一款高温器件、因此您只能看到1.9V +/-5%的所有频率与目录 DS 相比、目录 DS 有两个范围、具体取决于较低温度范围内的 CPU 频率。

    我还想补充的是、由于这是数据表中的内容、这是器件在增加的温度范围内进行特性鉴定/测试以满足其参数的内容。

    最棒的

    Matthew