This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:链接器#39;.cmd#39;文件错误

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013906/tmdscncd28379d-linker-cmd-file-errors

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我在项目中看到下图中的错误。

Project compiler problems

项目编译器控制台输出如下。

Compiler console output

如何调试这些错误? 我在等你的帮助。

此致、

谢谢、
你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现这些错误的原因是段大小大于尝试分配的内存。 请为这些部分添加更多内存块。

    例如:

    .text:>> RAM1|RAM2|RAM3...

    此外、如果尚未启用-gen_func_subsections 标志、请启用该标志。 可在 Project Properties->C2000 Compiler->Advanced Options->Runtime Model Options 中找到

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    如何 添加更多内存块。 我找不到要添加的位置。

    [引用 userid="128297" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013906/tmdscncd28379d-linker-cmd-file-errors/3746914 #3746914"]

    例如:

    .text:>> RAM1|RAM2|RAM3...

    [/报价]

    谢谢、
    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    应将其添加到链接器命令文件中。 该文件中存在所有可用内存块的列表。 在 SECTIONS 下、您可以找到每个段如何映射到存储器块。 您可以使用更多 RAM 块来分配更大的段

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向'2837xD_RAM_lnk_CPU1'链接器命令文件添加了新的存储器块。  但是、我在 CSS 中仍然有相同的错误。

    我 的'2837xD_RAM_lnk_CPU1'链接器命令文件内容如下。

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :
       /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
    
       BEGIN            : origin = 0x000000, length = 0x000002
       RAMM0            : origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0            : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
    PAGE 1 :
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS14     : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15     : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       
    //   RAMGS15_RSVD : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
                                                                /* Only on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
       .text            : >> RAMD0 |  RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4 | RAMGS0 | RAMGS1,   PAGE = 0
       .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
       .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .bss             : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .bss:output      : > RAMLS3,    PAGE = 0
       .init_array      : > RAMM0,     PAGE = 0
       .const           : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .data            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .sysmem          : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #else
       .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .ebss            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .econst          : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .esysmem         : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #endif
    
       Filter_RegsFile  : > RAMGS0,    PAGE = 1
    
    
       ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
       #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
        .TI.ramfunc : {} > RAMM0,      PAGE = 0
       #else
        ramfuncs    : > RAMM0      PAGE = 0   
       #endif
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
        /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5,   PAGE = 1, fill=0x3333
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    您是否已启用  了-gen_func_subsections 标志、如我之前的答复中所述?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    是的、我启用了-gen_func_subsections 标志。

    我的链接器命令文件中是否存在错误?

    谢谢。
    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    段大小是否小于用于映射的所有 RAM 的组合长度?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我不完全知道。

    谢谢。
    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我解决了'2837xD_RAM_lnk_CPU1'链接器命令文件中的错误。

    'F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1'链接器命令文件中当前存在错误。  错误如下图所示。

    谢谢。
    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    处理奇数结构的编译器文件似乎存在一些问题。  

    作为权变措施、请在.cmd 文件中将 DCSMZ1和 DCSMZ2的大小更新为0x24。

    我将在下一个 C2000ware 版本中提交一个 TT 以获取此更新。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前在项目中收到下图中的警告。

    项目编译器控制台输出如下。

    如何解决这些警告? 我在等你的帮助。

    此致、

    谢谢、
    你好。


    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    您是否正在使用最新 C2000ware 中的文件?

    对一些寄存器部分进行了一些更新。 确保从相同的 C2000ware 版本中选择全局变量文件和链接器命令文件

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 C2000ware 中的最新文件。  

    我使用不同的链接器命令 文件创建了我的解决方案。 但是  、我创建了解决方案的链接器命令文件阻止了我的项目工作。

    [引用 userid="487101" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013906/tmdscncd28379d-linker-cmd-file-errors/3748190 #3748190"]我解决了'2837xD_RAM_lnk_CPU1'链接器命令文件中的错误。

    我在 项目中再次看到下图中的错误。

    项目编译器控制台输出如下。

    我正在使用  位于以下地址的链接器命令文件。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\common\cmd\2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd

    我启用了--gen_func_subsections 标志。

    我肯定需要解决上述错误。 如何解决这些误差?  您能否向 '2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd'文件添加更多新的内存块?

    此致、

    谢谢、
    你好。


    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    是的、请添加更多内存块以分配更大的段。 事实上、您可以更早地使用、可以重复使用。

    我在 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd 文件上的注释"确保从相同的 C2000ware 版本中选择全局变量文件和链接器命令文件"、ehihc 用于位字段头文件。

    2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 是特定于应用 的 cmd 文件、可根据您的需要进行更新。

     

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:


    我不知道如何更新2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 链接器命令文件。 如何添加更多新的内存块?

    '2837xD_RAM_lnk_CPU1'链接器命令文件内容如下。

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :
       /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
    
       BEGIN            : origin = 0x000000, length = 0x000002
       RAMM0            : origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0            : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
    PAGE 1 :
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS14     : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15     : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       
    //   RAMGS15_RSVD : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
                                                                /* Only on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
       .text            : >> RAMD0 |  RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4,   PAGE = 0
       .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
       .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .bss             : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .bss:output      : > RAMLS3,    PAGE = 0
       .init_array      : > RAMM0,     PAGE = 0
       .const           : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .data            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .sysmem          : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #else
       .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .ebss            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .econst          : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .esysmem         : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #endif
    
       Filter_RegsFile  : > RAMGS0,    PAGE = 1
    
    
       ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
       #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
        .TI.ramfunc : {} > RAMM0,      PAGE = 0
       #else
        ramfuncs    : > RAMM0      PAGE = 0   
       #endif
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
        /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5,   PAGE = 1, fill=0x3333
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    添加额外的新存储器块是否可以解决我在下面的问题?

    [引用 userid="487101" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013906/tmdscncd28379d-linker-cmd-file-errors/3751387 #3751387"]我在 项目中再次看到图片中的错误。

    您能否在2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 输入器命令 文件上显示一个示例?

    谢谢。

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    在链接器命令文件中,您有 .text :>> RAMD0 | RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4。

    链接器会尝试在这些 RAM 中分配.text 段、您会得到以下错误。 正如您在错误消息中看到的、RAM 已在使用中、只剩下0x269字节、.text 文件的大小为0x3f16。

    由于您正在运行第0页 RAM 之外的操作、因此您可以将少数 GSRAM 移动到 PAGE0、并使用它来分配.text。

    例如:

    第0页:

    RAMGS0:origin = 0x00C000、length = 0x001000
    RAMGS1:origin = 0x00D000、length = 0x001000
    RAMGS2:origin = 0x00E000、length = 0x001000
    RAMGS3:origin = 0x00F000、length = 0x001000

    .text:>> RAMGS0 | RAMGS1 | RAMGS2 | RAMGS3

    您可能需要查看分配给 RAMLS0/1/2/3/4的内容。 我看不到它用于链接器命令文件中的任何其他段。

    您可以检查.map 文件以了解详细信息。

    您能否确认  CCS 项目中包含此链接器命令文件和 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd (两者都包含)?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    首先、非常感谢您的反馈。  我感谢你。

    正如 您告诉我的那样、我在'2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd'链接器命令文件中添加了更多新的内存块。

    我在 CCS 工程中包含了'2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd'链接器命令文件和'F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd'(两者都有)。

    但是、我在  下面的图片中看到了错误。

    项目编译器控制台输出如下。

    我 的'2837xD_RAM_lnk_CPU1'新链接器命令 文件内容如下所示。

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :
       /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
    
       BEGIN            : origin = 0x000000, length = 0x000002
       RAMM0            : origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0            : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMGS0      		: origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      		: origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      		: origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      		: origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
    PAGE 1 :
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS14     : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15     : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       
    //   RAMGS15_RSVD : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
                                                                /* Only on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
       .text            : >> RAMD0 |  RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4 | RAMGS0 | RAMGS1 | RAMGS2 | RAMGS3, PAGE = 0
       .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
       .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .bss             : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .bss:output      : > RAMLS3,    PAGE = 0
       .init_array      : > RAMM0,     PAGE = 0
       .const           : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .data            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .sysmem          : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #else
       .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .ebss            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .econst          : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .esysmem         : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #endif
    
       Filter_RegsFile  : > RAMGS0,    PAGE = 1
    
    
       ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
       #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
        .TI.ramfunc : {} > RAMM0,      PAGE = 0
       #else
        ramfuncs    : > RAMM0      PAGE = 0   
       #endif
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
        /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5,   PAGE = 1, fill=0x3333
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    谢谢、
    你好。


    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinin、您好!

    看起来、.text 的问题现已解决。 请对所有存在错误的部分执行相同的操作。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    我没有完全理解这一点。 您能举个例子吗?

    [引用 userid="128297" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013906/tmdscncd28379d-linker-cmd-file-errors/3752780 #3752780"]请对所有出现错误的段执行相同的操作。

     非常感谢。

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    请添加更多内存块以分配其他段:

    econst :>> RAM1 | RAM2 | RAM3。

    此致、

    Veena