请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
您好、支持团队、
我发现一条混淆的评论"温度传感器仅支持外部基准模式。" 在中
C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\driverlib\adc.h

但示例项目"C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\adc\adc_ex3_temp_sensor.c"可使用内部参考进行配置。
请确认"温度传感器仅支持外部基准模式"信息是否正确。 RM 或 DS 中未指定此值。
此致、
Nguyen