This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:旋转变压器示例代码

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, DESIGNDRIVE, TIDA-01527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004924/tmdxiddk379d-sample-code-of-resolver

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: DESIGNDRIVETIDA-01527

大家好、

我们的客户正在将 TMDXIDDK379D 与 TMS28379D 卡配合使用、并希望改用基于旋转变压器的解决方案。 根据客户、DesignDRIVE 开发套件中不支持旋转变压器。 他正在寻找支持旋转变压器的库。 据客户称、他 取出了 ESTUN_EMJ04APB222、移除了 QEP 并在其中放置了一个旋转变压器。  

在从我们的网站上查找旋转变压器库时、我找到了包含示例固件的 TIDA-01527参考设计。 此固件是否适用于  DesignDRIVE 开发套件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在内部为源代码发送请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您分享旋转变压器的示例代码。 根据客户、

    我已经找到了一个使用一个 ADC-D1 ISR 和观测器的解决方案。 接下来、我们将了解是否可以通过使用 DMA...

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用 DMA 的示例。 保持核心算法不变、他可以根据自己的要求对其进行调整。