This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:MCU MAC 至 PHY 和 PHY 至变压器之间的首选放置方式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874051/tmdscncd28388d-preferred-placement-between-mcu-mac-through-phy-and-phy-through-transformer

器件型号:TMDSCNCD28388D

大家好、我必须确定 PHY IC 在 MCU MAC 接口引脚和以太网收发器之间的位置。

我怀疑、保持双方信号完整性优化的优先选择是什么。

PYH 靠近 MCU 以保持 MII 信号更短、或 PHY 靠近变压器以保持差分 MDI 信号完整性

什么应该更适合压电式?

MCU 和 变压器之间的总距离约为60mm

谢谢、致以最诚挚的问候

Pablo Slavkin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    TI 专家已收到此事的通知、并将很快回复您。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    在60mm 时、根据产品页面 http://www.ti.com/lit/pdf/snla079上的布局建议、您的布线长度应该正常

    我怀疑您希望差分信号运行更长的距离、因为它们通常更抗噪声干扰、但我不是 DP83822的专家。

    为了获得最佳答案、我将请求主持人将此内容移至接口论坛。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Cody。 起初我认为是一样的、但在阅读 PHY IC 数据表后、看起来 MDI 比 MII 更容易受到不平衡布线的影响。 例如、布线必须始终位于同一层、但 MII 编号 我想、MDI 是否大约为100MHz 或更高、这取决于编码、MII 是否不超过25MHz。

    但我将了解其他人对此的建议。

    谢谢!

    此致。

    Pablo Slavkin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    假设这三个元件与您所图的一样处于某种直线上、那么 MAC 和磁性元件之间的距离是多少?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、感谢您的回复。

    我将这些放在我的第一个问题上:

    " MCU 和 变压器之间的总距离约为60mm"

    我必须做的决定是将 PHY IC 放在何处。 近磁体或近 MAC、以保持两个接口的信号完整性保持良好的形状。

    顺便说一下、MII 信号 clk 25MHz 最大值是否为? MDI 带宽呢?

    谢谢!

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    60mm 是一个很短的距离、您将 PHY 放置在该空间中的位置不会太重要。 如果您真的想选择一个侧面、我会将其放置在更靠近 MAC 接口的位置。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要去 Vibhu 我会考虑您的建议...

    此致。

    Pablo