This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:执行 lab5c 时电机烧坏!

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875096/ccs-boostxl-drv8301-motor-burned-when-doing-lab5c

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:  

我正在使用 DRV8301-69M 套件,希望控制小型低电感 BLDC 电机,从 lab2c 中获取电机参数,将其移至 lab5c 的 user.h 并运行代码。  

当开始识别惯性时,电动机被烟熏了!!!! 这是什么原因? 我没有改变目标速度,但这会烧毁电机吗?!  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保使用 lab02c 识别正确的电机参数、并尝试首先运行 lab05a 或 lab05以验证电机参数。 您需要根据规格配置 DRV8301寄存器、从而为套件设置最大电流(USER_MOTOR_MAX_CURRENT)和过流保护、这一点非常重要。 电流。

    BTW、不建议在低电感条件下使用 InstaSPIN-MOTION。 尤其是无传感器 InstaSPIN-MOTION。 如果您要执行此操作、请查看实验指南、您需要根据电机设置目标和停止速度。