This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:升级以添加 WiFi

Guru**** 2503855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878038/tms320f2809-upgrade-to-add-wifi

器件型号:TMS320F2809

拥有一个几乎所有使用引脚的现有 TMS320F2809PZ 设计。   需要升级到具有更多闪存和 RAM 的较新器件、并添加 WiFi 功能、但软件仍有些兼容。   我可以使用哪些最新器件来最大程度地降低过时的可能性?   需要120至160引脚范围、将闪存加倍至512K、34K RAM 或更大、12b X 16 A/D、需要 CAN 总线。  电流选项

TMS320F28335ZJZQ

TMS320F28335PTPQ

TMS320F28235PGFA

我担心此器件的数据表是2007年的数据表...   这些是否是重新设计以添加 WiFi 功能的好选择?