This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ePWM 跳闸方法

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877060/tms320f280049c-epwm-trip-methods

器件型号:TMS320F280049C

您好!

一个快速查询、即一个 CMPSS 是否能够使所有 ePWM 跳闸?  

假设 CMPSS1能够使 ePWM1...ePWM8跳闸。

如果是、我应该如何配置它? 我会阅读一些有关输出 x 条的文档、但仍然不确定如何发生。

此致、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您希望使用 ePWM XBAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 ePWM XBAR。

    1. 从您要启用的 ePWM XBAR 源 中选择信号、CMPSS[1-7]CTRIP[H-L]。
    2. 选择要使用的 TRIPINx。  
    3. 使用 ePWM DC (数字比较模块)来使用 TRIPINx。
    4. 将 ePWM TZ (触发区)配置为使用 ePWM DC。
    5. 跳闸您希望跳闸的 ePWM 模块。

    对其他 ePWM 重复步骤3-5。

    NIMA Eskandari