This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMDSCNCD28069ISO 无法通过 JTAG 进行连接

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869318/tms320f28069-tmdscncd28069iso-cannot-connect-through-jtag

器件型号:TMS320F28069

将‘Piccolo TMS320F28069‘controlCARD’与 Peripheral Explorer Kit’配合使用。

执行连接测试时、将出现以下消息

  

 --------------------------------------------------------------------

[开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

 

执行以下命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

 

[结果]

 

 

---- [打印电路板配置路径名]---------------

 

C:\Users\TRIBOL~1\AppData\Local\TEXASI~1\

  CCS\ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat

 

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

 

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

库构建日期为2019年11月25日。

库构建时间为'16:55:29'。

库软件包版本为'8.4.0.00006'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x00000004)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

 

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 FTDI FT2232功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

 

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

 

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

 

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

 

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

 

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

 

此路径长度测试使用64个32位字的块。

 

JTAG IR 指令路径长度测试失败。

JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

 

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。

JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

 

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

 

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

已提供前8个错误的详细信息。

该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。

扫描测试:2、跳过:0、失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:2

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:3

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:4

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:5

一些值已损坏- 83.3%。

 

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

 

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

 --------------------------------------------------------------------

 

 

 

当出现以下消息时进行调试:

------------------------------------------------------  

连接到目标时出错:

(错误-1135 @ 0x0)

调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

(仿真包8.4.0.00006)

------------------------------------------------------

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期、您可以在1月8日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddheswar、

    感谢您访问 E2E 论坛。

    我将在此处查看 ISO CCard 信息表: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE32-pctZxHkFtrsspT2Xg__gYkahfz__LATEST 

    具体而言、第3页列出了电源 LED。  我们需要确保 LD1 (控制卡已通电)和 LD4 (JTAG 调试探针已通电)均已通电。

    由于这是一种隔离式设计、控制卡本身上的 USB 端口仅为 JTAG 调试探针供电、主板(包括 C2000 MCU)的电源必须由集线站供电。

    让我们首先确认上述内容、然后从此处开始。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经为这两张卡供电。 但是、调试器的选择出现问题。 我使用 板载 JTAG 仿真器的特定序列号来配置目标、问题已经解决。