This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, DRV8301, LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8301, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900249/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: DRV8301LAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8301TMDSCNCD28035ISO

我已经阅读了 TMS320F28035演示的 sch。

但我发现28035的 GND 与 FT2232D 相隔离。

我知道28035和 drv8301具有相同的 GND。

这对于 PWM 的 SI 很好,并且可以减少抖动。

( 因此,我们可以使28025非常靠近电机)

我想 Drv8301和28035的 GND 上有很大的 GND 噪声?

如果只有28035的 GND 具有与 USB (ESD)不同的电压

我们可以通过 USB 接口减少这种情况。

我的理解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建元

    您是否同时使用 LAUNCHXL-F28027F 和 BOOSTXL-DRV8301? 您已经列出了 F28035、但只是想检查一下。

    如果使用 LaunchPad、您可以移除所有三个电源跳线 JP1、JP2和 JP3、以便将 XDS100侧与 F2802x 侧完全隔离。BOOSTXL-DRV8301 HW 用户指南仅列出了移除 JP1 (3.3V)的情况。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不使用  LAUNCHXL-F28027F。

    我提到的原理图是 "CC2803X_ISO_DIM_V0_15.DSN"。

    我将使用28035和8301进行设计。

    我不知道为什么要添加隔离芯片(ISO7240)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建元

    那么、您使用的是 TMDSCNCD28035ISO、只是为了清楚吗? ISO7240用于将 JTAG/USB 与计算机的连接与电路板的 F2803x 侧隔离。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建元

    正如 Kevin 提到的、这种隔离是为了保护您的计算机免受系统的影响。 我们的多个套件都是高电压套件、可能会损坏您的计算机。  

    我们添加了此隔离、以便客户在 PC 通过 JTAG 连接到 C2000器件时运行其系统套件。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。 非常感谢。

    在我的系统中,我们将使用 Freescale 的 CPU 在同一 PCB 板和同一 GND 平面上为28035提供 UART 和 JTAG。

    如果 DRV8301的 GND 没有隔离芯片,是否存在较大的噪声。

    这个噪声是否会影响我的高速精密 CPU 芯片的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建元

    您将看到的接地反弹在很大程度上取决于您使用的布局、电机和控制代码。 您需要确定系统的特征、以查看这是否会影响您的高速器件。

    同样、controlCARD 上的隔离并不是为了实现通信、而是为了避免 PC 上的噪声、它是为了保护它免受损坏。

    如果您要对该系统硬件进行原型设计、则可以启用该功能。   https://www.ti.com/tool/DRV8301-HC-C2-KIT 

    遗憾的是、F28035器件没有 LaunchPad。 但许多 BoosterPack 可用于 DRV83xx 器件。 F28027 (更便宜、功能相似)和 F280049C (功能更丰富)都具有可与 DRV83xx BoosterPack 配合使用的 LaunchPad。

    此致、
    Cody