主题中讨论的其他器件: DRV8301、 LAUNCHXL-F28027F、 BOOSTXL-DRV8301、 TMDSCNCD28035ISO
我已经阅读了 TMS320F28035演示的 sch。
但我发现28035的 GND 与 FT2232D 相隔离。
我知道28035和 drv8301具有相同的 GND。
这对于 PWM 的 SI 很好,并且可以减少抖动。
( 因此,我们可以使28025非常靠近电机)
我想 Drv8301和28035的 GND 上有很大的 GND 噪声?
如果只有28035的 GND 具有与 USB (ESD)不同的电压
我们可以通过 USB 接口减少这种情况。
我的理解是正确的?