主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
我注意到没有可替代 F28835的高温新型 C2000 MCU。 大多数具有改进电机支持的较新 MCU 的最大温度均为125C 这意味着无法使用瞬时旋转。
我们在2017/2018中完成了旧电机项目的一半、我们希望重新开始开发、我正在查看 TI 网站并发现它已更改。
您能总结一下过去3-4年中发生了哪些变化、以及与旧 F28335和新一代 MCU 相关的支持如何受到影响吗?
对于125C 温度项目、我应该使用哪个 MCU 以最快的速度旋转和停止操作(24V/48V 50-100W BLDC)。
对于 F28835、可通过何种方法实现最快的旋转/停止动作。 有没有介绍此主题的白皮书。