尊敬的先生:
我们正在开发基于28376S C2000芯片的控制器,并要求系统 PWM 与具有死区的互补信号。
为此目的,我使用 了 ePWM1的信号 A、B (我已经研究了一些与 PWM 相关的示例)。 但主要配置是
1.PWM 处于向上向下计数模式(对称)
2.启用高分辨率模式
3.dead 频带可根据生成互补信号
我看到的主要问题是互补信号不是高分辨率
我已将值设置为 CMPA 和 CMPAHR (PRD =360 、CMPA=340 、CMPHAR=30*256 +0x80 、ePWM CLK =100Mhz)
我看了 ePWM1A 和 ePWM1B ,实际上 ePWM1B 是 A 的补充 ,但它不会影响高分辨率部分 (顺便说一下,没有添加 DB dealy)
是否能够生成具有 死区使能功能的互补高分辨率 PWM 信号?
(通过将 HRCNFG.SELOUTB 设置为1的方式 ,允许生成高分辨率互补信号 ... 但没有死区)