This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:模拟引脚作为 eCAP

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938133/tms320f280025c-analog-pins-as-ecap

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我尝试 过 ECAP_ex2_captate_PWM 示例、它工作正常。 当我将捕获引脚从 GPIO16更改为 AIO237时。  

但它在引脚配置中停止。

数字输入的模拟引脚是否可用作 eCAP 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monish27、

    您还需要清除 AIO237的 GPHAMSEL 寄存器位、因为默认情况下它处于模拟模式(即1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我禁用了模拟模式。 即使在这之后、我也会得到相同的误差。  

    我更改 了 XBAR_setInputPin (uint32_t base、XBAR_InputNum 输入、uint16_t 引脚)中的参数。

    现在工作正常。

    谢谢