This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:1.8V 与放大器;1.2V 电压轨设计支持

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908687/f28m35h52c-1-8v-1-2v-rail-design-support

器件型号:F28M35H52C

大家好、

正在查找 F28M35H52C1上的支持。

我们已将微控制器配置为使用这些引脚的内部基准、因为我们已将使能引脚 VREG18EN 和 VREG12EN 拉至低电平。  在微控制器上、1.8Vref 有2个引脚、1.2Vref 有8个引脚。  在基于 F28M35H52C1微控制器的 controlCARD 的原理图中、1.8vref 的2个引脚连接在一起、1.2Vref 的8个引脚连接在一起。  据我了解、这样做是为了能够为评估板上的这些电压基准提供外部电源。  如果我们仅使用内部基准、因为我们认为我们不需要将这些引脚连接在一起、只需在每个引脚上单独放置建议的电容。  这将使我们无需在 PCB 上将这些引脚布线在一起、因为它们已在内部连接在一起。  我想检查这是否正常、如果有理由我们应该在 PCB 上从外部将它们连接在一起。  从阅读文档的角度看、我的理解是、这应该是可以的、但我不确定在实施时是否会出现一些问题。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    这些引脚在内部连接、但我们仍需要将所有电源引脚连接在一起。 有许多情况难以预测、并且确保与每个引脚附近的去耦电容器建立良好的外部实心连接有助于消除潜在的问题。

    此致、
    Cody