This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:电压反馈

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911586/tidm-1000-voltage-feedback

器件型号:TIDM-1000

您好!

我更改了一些硬件以允许更高的 PFC_BUS 电压和 Vac 输入电压、这些值如下所示。

我没有任何运气让设备运行。  

对于我所做的电阻器更改、这些值应该是多少。

vienna_settings.h

91 #define Vienna_VAC_MAX_SENSE_Vv ((float32_t) 500)
92 #define VIENIN_VDCBUS_MAX_SENSE_VUVV ((float32_t) 1010)
93 #define Vienna_V_MAX_SENSE_VV ((float32_t) 606)

140  #define VIENIN_VBUS_REF_SET_伏特((float32_t) 800)

(三 8.

VBUS  

Rb 将电阻器更改为1.62k  

 RD 将电阻器更改为9.09k

V 交流

RF 将电阻器更改为1.62k  

RH 将电阻器更改为9.09k

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    1。  

    91 #define Vienna_VAC_MAX_SENSE_Vv ((float32_t) 500)          对于 标幺值计算、这可以设置为与 VIENIN_V_MAX_SENSE_VARV 相同
    92 #define VIENIN_VDCBUS_MAX_SENSE_VUVV ((float32_t) 1010)     这可以基于 calculation.xlsx 或 TINA 工具(考虑 AMC 1301的非理想因素)
    93 #define Vienna_V_MAX_SENSE_VV ((float32_t) 606)             这可以基于 calculation.xlsx 或 TINA 工具(考虑 AMC 1301的非理想因素)

    140  #define VIENIN_VBUS_REF_SET_VOLTAGE ((float32_t) 800)  这是输出电压基准

    2.下面的线程解释了计算和 TINA 仿真之间的不同

    e2e.ti.com/.../2652776

    此致、