This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:有关 Δ 连接电机参数的问题。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760410/tms320f28027f-question-about-delta-connection-motor-parameter

器件型号:TMS320F28027F

您好 Champ、


使用 InstaSPIN FOC 时、如果电机是三相三角接线、则需要更改任何代码? 有什么需要注意的地方?


当我使用 LCR 表测试三相差分连接电机 定子电阻器和电感器、并使定子 线对线 电阻器为 X、线对线 电感器为 Y 时、如何计算  电机参数以下的值?


#define USER_MOTOR_Rs                  (?)//
#define USER_MOTOR_LS_d                (?) //

#define USER_MOTOR_LS_q                (?) //

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 无需更改任何东西即可旋转三角形或星形连接类型电机、这意味着您无需更改连接类型、只需使用 lab02b/c 识别电机参数、然后在 user.h 中进行设置即可

    对于星型连接类型、必须将其除以2。 对于增量连接类型、将除以6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    您能否详细说明为什么增量连接类型将被除以6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Johson 误导了您、如果您使用 LCR 测量 R 和 L、则两者均被除以2。如果电机将用作增量连接、则除以6仅用于转换数据表中星形连接类型的线值。