TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:高分辨率相移

Guru**** 243005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168036/launchxl-f28379d-high-resolution-phase-shift

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

此问题基于原始主题。

我的客户需要 使用 HRPWM 进行高分辨率相移的设计。 我 向他提供了原始线程的示例代码。 他得到了相同的波形。 但他认为该程序只使用  ePWM_setPhaseShift (myEPWM3_base、period/2);因此、相移 只能 是 Period/50 (EPWMCLK=50MHz、Period=50)。  

他的需求正在改变周期的小数时间,如周期*0.212345。 根据原始线程的代码,它只能像 period*0.22那样移动。  

如何实现?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    感谢您的提问。 我现在正在与我们的团队讨论这一问题。 我将在下周早些时候作出答复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使客户能够移动小数倍、他们必须使用 HRPWM_setPhaseShift。