主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我使用 的是 TMDSCNCD28379D。 在 pdf 文件"F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf"中找到的"C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3"中,在第4页中,它被写入:
'如果需要、将此页(GNDA)上的所有 GND 网与主 GND 隔离(或半隔离)。 如果完成、C82的 GND 端子也应连接到 GNDA。"。
但是、我们必须如何将 GNDA 与 GND 隔离? 是否有开关或其他东西? 因为对于我来说、当我使用万用表测试接地时、只有一个接地信号、它是 GND。
谢谢你。
此致、