主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、是否有一个应用手册介绍了如何为 TMS320F28379S 实现内置看门狗功能?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、是否有一个应用手册介绍了如何为 TMS320F28379S 实现内置看门狗功能?
谢谢
非常感谢...
我正在使用 Simulink 进行设计、我找到了一个应该起作用的 WD 块。 从数据表中可以看出、8位 WD 上计数器需要每255次主系统时钟(16MHz)切换一次、因此每16uSec 就会切换一次。 我假设我只是将 WD 块连接到频率为 least16uSec/63KHz 的 clk 源、这应该会使 WD 保持快乐、如果处理器应该锁定、这个 clk 源将停止、因此触发 WD 复位? 是这样吗?
谢谢
否 您对 WD 的工作方式的理解不正确。
[引用 userid="459588" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167855/tms320f28379s-how-to-use-built-in-watch-dog-feature-for-the-tms320f28379s/4394542 #4394542">我假设我只是将 WD 块连接到 least16uSec/63KHz 的 clk 源、这应该会使 WD 保持快乐、并且如果处理器锁定、这个 clk 源将停止、因此会触发 WD 复位? [/报价]不、这不是它的工作方式。 重置 WD 的方法是向 WDKEY 寄存器写入0x55、后跟0xAA。 更多信息、请参阅 TRM 部分。
C2000 Academy 在 WD 和许多其他模块上提供了一个简单易懂的模块。 WD 位于 C2000系统控制模块下。 如果您没有带宽来阅读 TRM 章节、我建议您参考 Academy 材料。
您好、Haresh、
我正在使用 Simulink、我认为有关写入 WDKEY 寄存器的所有选项都是隐藏的、下面的 Simulink 块会处理这些选项、您需要做的似乎就是添加一个 clk 来保持 WD 快乐。 我假设我添加了一个可至少在 16uSec /63KHz 下切换 WD I/p 的时钟、 这应该会使 WD 保持快乐、如果 uProc 锁定、WD 将会复位器件?
这是否合理?
谢谢