请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-3P-SEARCH 我们正在为我们的应用寻找解决方案、并建议 TI 提供的任何参考设计。 请查找以下规格。
规格:
转换器输入电压:
- 交流1相*230VAC (180-265VAC)
- 交流三相*230VAC (180-265VAC)
- 交流三相*415VAC (370-500VAC)
- 交流2相* 415VAC (370-500VAC)
- 太阳能直流100-600Vdc
2.转换器输出电压/电流:
- 310VDC、±5V、10A
3.转换器输出功率:3KW
功率因数:1.
保护:输出短路、接地泄漏等 (系统应具有所有输入和输出保护)
效率 :> 97.5%
应用方框图: