This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027:JTAG 探针编程

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28026
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854637/launchxl-f28027-jtag-probe-programing

器件型号:LAUNCHXL-F28027
主题中讨论的其他器件:TMS320F28026

你(们)好

我使用 LAUNCHXL F28027对 TMS320F28026进行编程。 我的 JTAG 接口如下所示

我在 LAUNCHXL F28027上找到了相同的引脚定义、因此我在这些焊盘上焊接了一根导线并连接到我的 JTAG 连接器。

但是、我将看到如下所示的警告消息。 是否有任何错误设置? 或者、LAUNCHXL F28027无法与我的 IC 进行竞争?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是目标器件是 F28026、那么看起来您可以连接到您的器件并尝试编程。好的、对吧? 只是对存储器映射发出警告。

    您能否检查目标配置文件和链接器命令文件是否与此特定器件及其存储器映射匹配(请参阅存储器映射的数据表)。

    以下应用报告详细介绍了调试 JTAG 问题: http://www.ti.com/lit/spracf0 

    最棒的

    Kevin