大家好、我遇到了一个很大的问题、所以我使用2个 DSP TMS320F2810、我想读取第一个程序(读取) 、然后将其放置在第二个程序(写入)上。 有一个软件、或者有人可以让软件开关帮助我这么做? 类似于"DSP 串行闪存"。 它会非常大。 非常感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我遇到了一个很大的问题、所以我使用2个 DSP TMS320F2810、我想读取第一个程序(读取) 、然后将其放置在第二个程序(写入)上。 有一个软件、或者有人可以让软件开关帮助我这么做? 类似于"DSP 串行闪存"。 它会非常大。 非常感谢您的帮助
您好!
您是否正在为此器件寻找闪存 API?
请参阅 :http://www.ti.com/tool/SPRC125
如果还有其他问题、本串行闪存编程应用报告和随附的软件可能会提供帮助:
http://www.ti.com/lit/an/spraaq2/spraaq2.pdf
最棒的
Kevin
此链接可能有用:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/573119
您正在使用什么 JTAG 仿真器? 如果您使用的是 SD 闪存、您能否验证您是否已按照以下应用手册第2.2节"SD 闪存"中的步骤操作:
或者、您也可以尝试其他方法之一、例如 CCS 内的片上闪存编程器。
最棒的
Kevin