请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
您好!
请在 c2000ware 中打开原理图:
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf。
封面页上的修订历史记录显示:
>>
在 VDD_1V2和 VDD_3V3之间添加了肖特基二极管、以帮助确保 VDD_3V3大于 VDD_1V2
<<
然后,您能不能建议二极管 D2是强制性的还是"最好有"?
我阅读了 DS 绝对最大额定值和勘误表、但没有发现必要或上电序列信息。