This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:GPIO 头文件

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866605/ccs-tms320f28379d-gpio-header-files

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

1.您能告诉我如何在 Code Composer Studio 中查找串行通信和 GPIO 引脚的函数和头文件吗?

我使用的是 TMS320F28379D

Code Composer 9.1.0

谢谢你

相关信息

埃斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可从 C2000Ware 软件包中的 CCS 单独下载。 您可以通过 CCS Resource Explorer 下载它、也可以转到以下页面:

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE

    它包含用于 F2837xD 的示例、驱动程序库、头文件以及许多其他库和资源。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Whitney Dewey 先生 的快速回复。

    相关信息

    埃斯瓦克米