请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 您好 Champ、
我正在向我的客户提出要求。
他们对 MCU 非常陌生、 他们正在尝试将数字解决方案导入设计中。
他们希望在 CLA 上运行控制环路、并在 C28x 上进行通信。
虽然他们实际上并不了解 选择 合适的 C2000器件所需的计算能力(MIPS)。
客户想问如何 计算足够的 MIPS 而不会导致运行控制环路(即200kHz)和进行通信? 一般而言,应保留多少利润?
是否有任何指导方针来说明这一点? 如果没有,专家是否愿意澄清并尝试研究如何计算?
谢谢、此致。