This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28379D:F28379D 上的 UART 通信

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628805/compiler-launchxl-f28379d-uart-communication-on-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我想根据 sci echoback 示例在 F28379D launchpad 上实现 UART 通信、将数据从电路板传输到计算机的最大速度是多少?

谢谢你。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    从器件 TRM 部分中删除了 SCI 波特率计算:

    "LSPCLK/16是最大波特率。 例如、如果 LSPCLK 为120MHz、则为最大波特率
    7.5Mbps。"

    F2837xD 器件系列数据表中的最大 LSPCLK 为200MHz。

    如果 PC 上有一个物理串行端口、则可能需要根据收发器和串行端口的速度将波特率降低到理论最大值以上。 如果您计划在 XDS100仿真中使用虚拟 COM 端口、则可能需要阅读 FTDI 芯片的数据表以确定虚拟 COM 端口支持的最大速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢你的帮助。
    是否有使用虚拟 COM 端口的实用示例? 我可以使用 sci echoback (用于虚拟 COM 端口)示例、但 TX 和 RX 引脚略有变化吗?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    F28377D 上的虚拟 COM 端口在 GPIO42和 GPIO43上使用 SCIA。 echoback 示例使用相同的模块、但会多路复用到 GPIO28和 GPIO29、因此只需(如上所述)更改引脚多路复用即可使该示例通过虚拟 COM 端口工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin