请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02009 主题中讨论的其他器件: TIDM-02000
您好!
我正在研究 TIDM-02009文档及其 CCS 中的相关 c 代码。
1) 1)升压侧类似于隔离式升压配置。 在 TIDM-02009中、 有关升压侧的信息不足。 您能否解释一下运行拓扑工作 原理、 驱动 开关及其间隔、占空比和拓扑的一般情况。
2) 2)在 CCS 中、我找不到升压侧 ePWM 配置、它的占空比操作和运行降压模式或升压 模式的命令。您可以使用代码 段来显示吗?