This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:用于在 TMS320F28377上进行生产测试的 Uniflash XDS110命令行 SYTAx -解锁 Z1-CSMPSWD 0x1AFAED10、加载映像、获取结果通过或失败。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741730/ccs-tmdsemu110-u-uniflash-xds110-command-line-sytax-for-production-testing-on-tms320f28377s---unlock-z1-csmpswd-0x1afaed10-load-image-get-result-passed-or-failed

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我是第一次发布、目前我正在开发生产软件以对 TMS320F28377进行编程、并且我生成了用于独立 zip 的软件包。 但是、我对 CLI 不太熟悉、因此我很难解决问题。 我已随附封装中的 dslite.bat。

我需要有关修改 dslite.bat 的帮助、以便我的批处理文件将按照生产操作员的操作执行以下操作。

1.加载会话

2.单击 Settings & Utilities (设置和实用程序)并转到预加载解锁的8位十六进制数字、然后按 Unlock (解锁)

3. Goto 编程按 Load Image 按钮

4.然后生成成功还是失败的文本文件。

我不知道如何将其纳入批处理文件中。 wiki 非常有限。 希望很快能收到您的回复。 谢谢

e2e.ti.com/.../dslite.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、

    我们通知了我们的 UniFlash CLI 专家、以便在这方面为您提供帮助。
    请在一天或两天内回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、

    1.您可以通过-l [-load-settings]参数加载在 GUI 中设置的设置。

    2.您可以在加载程序之前使用-b [-before ]参数执行闪存操作。
    -要查找解锁的操作 ID,可以使用-p [--list-ops]参数查看设备支持的操作列表。
    -对于 TMS320F28377S、您需要的 ID 为"Z1Unlock"或"Z2Unlock"(如果您想解锁两个区域、则二者均可)

    3.要加载程序,只需提供要加载到命令末尾的程序路径

    4.您可以使用 errorlevel 变量来确定命令是否成功或失败。 值为0表示成功;否则为失败。

    --
    您要运行的命令如下所示:

    > dslite.bat -c user_files/configs/tms320f28377s.ccxml -l user_files_settings/generated.ufsettings -e -b Z1解锁"user_files/images/865-6848-21.00_20_00.BN0001_Loader.out"
    > echo %errorlev%> status.txt

    第二条命令将状态输出到名为 status.txt 的文件中。

    请尝试一下、并告诉我这是否适合您。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

    这是可行的、感谢您的支持。

    此致、

    雀巢