请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我是第一次发布、目前我正在开发生产软件以对 TMS320F28377进行编程、并且我生成了用于独立 zip 的软件包。 但是、我对 CLI 不太熟悉、因此我很难解决问题。 我已随附封装中的 dslite.bat。
我需要有关修改 dslite.bat 的帮助、以便我的批处理文件将按照生产操作员的操作执行以下操作。
1.加载会话
2.单击 Settings & Utilities (设置和实用程序)并转到预加载解锁的8位十六进制数字、然后按 Unlock (解锁)
3. Goto 编程按 Load Image 按钮
4.然后生成成功还是失败的文本文件。
我不知道如何将其纳入批处理文件中。 wiki 非常有限。 希望很快能收到您的回复。 谢谢