请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280023 客户使用的 是10MHz 晶体、规格如下:
1)最大 ESR = 300 Ω
2) 2)负载电容= 10pF
3) 驱动电平= 100uW
目前他们使用的是 c1=c2=10pF。
我们发现 ESR 过大且驱动水平低于1mW 的风险。 您能否帮助检查 此晶体的建议阻尼电阻器 Rd 值? 使用如此大的 ESR、是否可以使当前设计保持无 Rd?
谢谢你。