This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:用于 ADC 调用的 OTP C 调用函数

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723797/compiler-tms320f28377s-otp-c-callable-functions-for-adc-callabration

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

为了记录我们的代码、我们需要有关 OTP 映射的一些详细信息。

实际上、在文档中、我们找不到这些地址的任何引用。 仅发现0x70000至地址0x703FF 处有一个 TI OTP 组0部分(TMS320F2837Xs 文件- sprs881c - Datashee.pdf、第6.3.2节闪存存储器映射)。 没有发现为德州仪器保留的这些 OTP 组是由编写的、在哪里可以找到这些函数。


实际上、您只能在 controlSUITE 中提供的示例中找到地址。

此致、

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicola、

    一般而言、我们没有记录 OTP 的内容。 通常、引导 ROM 会在每次启动时加载修整、无需用户进一步干预。 有一些例外、例如 ADC 设置模式函数或温度传感器转换函数;在这种情况下、我们目前得到的最好的是 C2000软件(或旧版 controlSUITE)中的软件定义。

    我们将其放在我们的待办事项列表中、以记录每个修整存储在 OTP 中的位置。 这适用于需要自行重新编写修整加载软件以满足外部要求的安全关键型客户。

    您能帮助我更详细地了解您需要的文档吗?