This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:主要和次要引导加载程序逻辑

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723592/ccs-tms320f28377s-primary-and-secondary-bootloaders-logic

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

我想检查我的理解是否正确。  

对于器件的引导模式、有一些嵌入式主引导加载程序。 我们开发了定制(次级)引导加载程序或修复 OTP 寄存器、以通过主引导加载程序和次级引导加载程序激活这些引导模式。 之后、我们可以通过这些引导模式运行应用程序代码。 这些是真的吗?  

谢谢和问候!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您可以通过对 OTP 寄存器进行编程来定义您的自定义引导选项。

    有关更多详细信息、请参阅 TRM 第3.10章

    此致

    Baskaran