请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我正在寻找 μ µC 中的 RAM 空间。
如果 我们不使用相应的 CAN 控制器/upp、那么使用 CAN 消息 RAM (2K x 16 à 0x4 9000 / 0x4 B000)或 UPP Rx/Tx MSG RAM 与正常 RAM 类似是否有任何问题?
如果可以、将该 RAM 放置在哪里? (在 SPRS881C 的功能方框图中)我们可以看到 UPP Rx/Tx MSG RAM、它可以直接访问 CPU 总线、但不能直接访问 CAN RAM。
谢谢