This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:关于使用各种外设模块进行编码

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698594/ccs-tms320f28377s-regarding-coding-using-various-peripheral-modules

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我 尝试使用 具有三角和正弦的 cmpss 模块作为输入信号、该信号可作为其中 一个外部输入的 DAC 模块输出  

1)是否可以使用数字滤波器或异步 输出获得正确的比较器结果?

2) 2)  我需要将 buf_dac 正弦生成 与 cmpss_digital filter 代码相结合(即、我需要插入 buf_dac can 作为函数、而 cmpss 作为主函数)

或  

我能否在  cmpss 数字滤波器中将 buf DAC 转换为 ISR

 上述2种方法中是否有任何一种是可行的? 如果是、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.它们都应该是您想要做的事情的良好起点。 如果出于任何原因不想使用数字滤波器、则可以从异步开始。

    2.您应该能够从 DAC 示例中获取代码并将其添加到 CMPSS 示例中。 您是指更新 DAC 值的 CPU 定时器0 ISR 吗? 在 CMPSS 示例中、我没有看到启用相同 ISR 时出现任何问题。

    惠特尼